This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:设计可靠性

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676710/tps61236p-design-reliability

器件型号:TPS61236P

您好!

我今天早上发布了一篇文章、其中介绍了我如何尝试使用 TSP61236P (所有电阻器和电容器值均来自 WEBENCH)集成锂离子至5V @ 2A 直流转换器、以及由于我的设计错误、该转换器如何无法按预期工作。 这是我第一次设计一些直流/直流电压转换器电路、我尝试按照升压转换器的一般设计规则来重建 PCB 板布局。

有人能告诉我这种新设计是否适合我的应用?

非常感谢、

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图
    应用程序再添加一个22 μ F
    2.您的 CNA 保留 C9但不组装它
    3.如果您需要2A 电流,请将设置输出电流限制增加到2.4A,因为输出电流限制会发生变化。

    布局
    IC 和面板之间的连接为一周、这可能会导致散热问题。 您能否参阅 EVM 中的布局以增强连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢贾斯珀的帮助。

    我又添加了一个22uF 电容器、结果如下所示:

    2、好的、我将在电路板的组装过程中进行

    3、我需要1.4A 峰值电流、因此2A 是否足够?

    布局

    我尝试复制 EVM 设计。 IC 周围的散热焊盘有问题吗? 这样的配置可以更好吗?

    非常感谢、

    Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCB 现在要好得多。 还请在 IC 旁边放置几个接地过孔。 该接地过孔有助于改善热性能。
    如果输出电流仅为1.4A、则2A 电流限制正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢