This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:有关自动恢复负载条件的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677094/tps25942a-question-about-the-load-condition-for-auto-recovery

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件: TPS25944A

您好!

TPS25944A / TPS25942A、我想知道过流保护操作后自动恢复的负载情况。
在数据表中、似乎只有当负载为0mA 时恢复的波形。

* 设置条件:直流= 5V、电流限制= 2.0A (Rlimt = 43.2K 欧姆)

TPS25942A TPS25944A
1.缓慢降低负载,并将负载设置为低于 RIMT 设置的当前负载,然后重置,恢复负载。
2、如果负载为0mA、则会恢复。
1.缓慢降低负载,将负载设置为低于 RIMT 上设置的当前负载,并且即使在重置后也不会恢复。
2.如果负载低于约400mA,则恢复。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    图66是 TPS25942A 器件的过载响应。 电流限制设置为5A、输入为12V。 当负载从12欧姆更改为2欧姆时,该器件将输出电流限制为5A,然后达到热关断--> Vout=0V。 128ms 后、器件自动重试。

    有关 TPS25944A 器件的过载响应、请参阅图43。

    您是说在测试用例中、如果负载电流降至2A 以下、TPS25944A 不会恢复? 您可以共享测试波形吗?

    此致、
    Rakesh