This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:定义电气特性的方法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676816/lmr33630-method-of-defining-electrical-characteristics

器件型号:LMR33630

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMR33630、并对定义电气规格的方法有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

有关限制值的描述有两个。

-1- 7.5电气特性  

除非另有说明、否则这些限值适用于建议的–40°C 至+125°C 工作结温(TJ)范围。
最小和最大限制是通过测试、设计或统计相关性指定的。 典型值表示最多
TJ = 25°C 时的可能参数标准、仅供参考。 除非另有说明、否则如下所示
条件适用:VIN = VEN = 12V

-2- 7.5的注(1)

(1)最小值和最大值限值在25ºC μ s 进行了100%生产测试。 使用通过相关性验证工作温度范围的限值
统计质量控制(SQC)方法。 限值用于计算平均出厂质量水平(AOQL)。

哪个是更高优先级的-1-和-2-。

-3-电压基准(FB 引脚)精度

根据7.5电气特性、电压基准限值为0.985和1.015V

我是否可以考虑该值是(-40 ~+125度的整个温度范围的规格?

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、
    注1是您应遵循的内容。
    第二条注意事项仅说明在25摄氏度下对数据表限制进行了100%测试、
    问题3:是的、该值是在整个指定温度范围内定义的。

    但愿这对您有所帮助。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    感谢你的答复。

    我知道电压基准在整个温度范围内的精度为+/-1.5%。

    我将与客户分享您的意见。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一