请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630 尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LMR33630、并对定义电气规格的方法有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
有关限制值的描述有两个。
-1- 7.5电气特性
除非另有说明、否则这些限值适用于建议的–40°C 至+125°C 工作结温(TJ)范围。
最小和最大限制是通过测试、设计或统计相关性指定的。 典型值表示最多
TJ = 25°C 时的可能参数标准、仅供参考。 除非另有说明、否则如下所示
条件适用:VIN = VEN = 12V
-2- 7.5的注(1)
(1)最小值和最大值限值在25ºC μ s 进行了100%生产测试。 使用通过相关性验证工作温度范围的限值
统计质量控制(SQC)方法。 限值用于计算平均出厂质量水平(AOQL)。
哪个是更高优先级的-1-和-2-。
-3-电压基准(FB 引脚)精度
根据7.5电气特性、电压基准限值为0.985和1.015V
我是否可以考虑该值是(-40 ~+125度的整个温度范围的规格?
--
感谢您的帮助。
此致、
新一