This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372-4 PoE 原理图

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676960/tps2372-tps2372-4-poe-schematic

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS2373-4EVM-758

您好!

我是否可以为您提供相关支持来查看随附的 TPS2372-4 PoE 原理图?

谢谢。

此致、

Eric

e2e.ti.com/.../7534.apj80x_5F00_POE_5F00_2018_2D00_03_2D00_31_5F00_1132.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、我将查看此内容并尽快返回给您。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    有关原理图的一些注释。

    FDMQ8205A 目前 Mouser 和 DigiKey 没有库存。 如果您迫不及待地想要并且必须更早地获得解决方案、我建议您采用分立式 FET 桥解决方案、如 TPS2373-4EVM-758。
    不需要虚拟负载电路。 TPS2372具有称为"自动 MPS"的功能、该功能位于器件内部、可在负载过低时自动使 MPS 信号。 您必须使用 AMPS_CTL 才能实现此功能。

    直流/直流设计看起来不错。

    谢谢!
    此致、
    达尔文