Other Parts Discussed in Thread: TPS82084
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82084 大家好、
我对 TPS82084数据表中的 EN 引脚说明感到困惑。
您知道吗?VIH 最小值为1.0V、典型值为0.8。 VIL 典型值为0.7V,最大值为0.4? MINI >典型值? 键入>max?
它们是否正确? 还是数据表中的拼写错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.