This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404HV:有关 LED 驱动器的占空比

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404HV, LM3409, LM3414HV, TPS92513HV, TPS92510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698915/lm3404hv-the-duty-cycle-about-the-led-drivers

器件型号:LM3404HV
主题中讨论的其他器件: LM3409LM3414HVTPS92510TPS92513HV

大家好、e2e 团队、

我收到了一位使用 LM3404HV 的客户的询问、也让我对此感到困惑。

lm3404HV 用于在其设计中输出 DC42伏、只有当输入电压达到47-48V 时、才能获得42V 输出。 5-6V 压降电压对他来说太高了、他想知道我们的低压降电压 LED 驱动器是否符合他的设计、也就是说、更高占空比的 LED 驱动器将更好。

我在 LED 驱动器领域寻找许多产品、但他们很少在数据表中提到占空比、而是详细解释了 PWM 调光的占空比。 您能否给出一些相关说明、是否有其他驱动器与 LM3404HV 类似、但占空比更高?

非常感谢。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jenny、

    最短关断时间为270nS。 我不知道他使用的开关频率或 Ron 是多少。 这要求关断时间足够长、以便引导电容器重新充电。 如果 LM3409需要高侧开关、则不需要此功能。 降低开关频率也可能有所帮助。

    此致、

    Irwin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    没错、我已经告诉过他了。

    但是、我找不到低于芯片的最短关断时间、请告诉我吗?

    ---- LM3414HV

    ---- TPS92513HV

    ---- TPS92510

    感谢您的患者帮助。

    此致、

    Jenny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jenny、

    对于 LM3414HV:低侧 MOSFET、无问题

    对于 TPS92510、从数据表中可以看出:TPS92510设计为在 BOOT 到 PH 的电压大于2.1V 时、可在高达100%的占空比下运行。 如果引导电容器电压降至2.1V 以下、则引导 UVLO 电路会关闭 MOSFET、
    这允许刷新启动电容器。 引导电容器保持所需的电流
    MOSFET 导通很低。 因此、在启动电容器刷新之前会发生许多开关周期。 在这里
    因此、转换器的有效占空比非常高。

    对于 TPS92513HV:与 TPS92510类似

    此致、