请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3404HV 主题中讨论的其他器件: LM3409、 LM3414HV、 TPS92510、 TPS92513HV
大家好、e2e 团队、
我收到了一位使用 LM3404HV 的客户的询问、也让我对此感到困惑。
lm3404HV 用于在其设计中输出 DC42伏、只有当输入电压达到47-48V 时、才能获得42V 输出。 5-6V 压降电压对他来说太高了、他想知道我们的低压降电压 LED 驱动器是否符合他的设计、也就是说、更高占空比的 LED 驱动器将更好。
我在 LED 驱动器领域寻找许多产品、但他们很少在数据表中提到占空比、而是详细解释了 PWM 调光的占空比。 您能否给出一些相关说明、是否有其他驱动器与 LM3404HV 类似、但占空比更高?
非常感谢。
此致、
Jenny