This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 DEMB 引脚问题

Guru**** 2482855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696911/lm5116-lm5116-demb-pin-question

器件型号:LM5116

您好、支持团队成员、

我的客户将 LM5116用于70VIN 至14VOUT 的600W PSU 设计。 他们对 LM5116的 DEMB 引脚有一些疑问。  

它们使用外部栅极驱动器、SW 接地。 在 SW 接地时是否有办法保持 DEMB 功能? SW 上根本没有过零、假设 LM5116始终在完全同步整流 模式下工作?  

2.如果将 DEMB 引脚悬空会发生什么情况? 可能会发生任何负面影响? 当添加了 DEMB 电阻器但移除了 DEMB 电阻器时、它们在启动期间会出现一些问题。 我将在明天附加波形。

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    DEMB 引脚检测电压与接地之间的关系、以确定是在续流期间关闭 LS FET 还是使其保持导通。 即使未连接到控制器的 SW 引脚、您也可能在设计中的某个位置有 PWM 节点。 如果此功率级以接地为基准、您仍可以使用此功能来实现二极管仿真。
    如果电路的 SW 节点不以接地为基准、则通过足够大的电阻器将 DEMB 引脚接地、以生成所需的偏移。 DEMB 通过拉电流来实现这一目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我对 DEMB 引脚在续流阶段检测电压与接地的含义感到困惑。 内部 DEMB 比较器比较 SW 引脚电压和 DEMB 引脚以检测过零、如数据表所示:  

    SW 和 DEMB 引脚现在均已接地、如何实现二极管仿真? 内部比较器无法检测电流何时达到过零。

    我不明白您在设计中的某个位置使用"PWM 节点、即使未连接到控制器的 SW 引脚、也意味着什么?  您能更具体吗?  

    最后、如果 DEMB 引脚悬空会产生什么影响? 我想控制器将始终以完全同步模式运行吗? 因为内部 PNP 将始终导通、而 DEMB 将跟随 SS 电压。

    谢谢你。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    如果 DEMB 引脚保持断开状态、器件将继续运行。 最好通过10k 电阻器将其绑定到低电平、以便引脚不会悬空。

    由于您要构建 PWM 转换器、因此电路中的某个位置应该有一个功率级、即 PWM 节点。 如果您想在公共论坛中继续、但不想继续、可以向我的电子邮件 robert.blattner@ti.com 发送原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    由于该线程现在涉及二极管仿真、而没有将 SW 连接到功率级的 SW 节点、因此我要将该线程移交给具有 PDS 经验的人员 David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    谢谢。

    --

    尊敬的 David:

    请您提供一些如何实现它的想法吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    讨论继续通过电子邮件进行。

    David。