您好、支持团队成员、
我的客户将 LM5116用于70VIN 至14VOUT 的600W PSU 设计。 他们对 LM5116的 DEMB 引脚有一些疑问。
它们使用外部栅极驱动器、SW 接地。 在 SW 接地时是否有办法保持 DEMB 功能? SW 上根本没有过零、假设 LM5116始终在完全同步整流 模式下工作?
2.如果将 DEMB 引脚悬空会发生什么情况? 可能会发生任何负面影响? 当添加了 DEMB 电阻器但移除了 DEMB 电阻器时、它们在启动期间会出现一些问题。 我将在明天附加波形。
谢谢你。
此致、
Wei-Hao