This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:如何提高 LM5050-1的最大瞬态输入电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696255/lm5050-1-how-to-increase-the-maximum-transient-input-voltage-of-the-lm5050-1

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5069

大家好、

根据LM5050-1的 dae2e.ti.com/.../Redundancy-module-.pdfasheet、IN 引脚和 OUT 引脚的 Vabs 为100V。 但是、要通过0.5KV( 8/20us )浪涌测试并具有宽输入范围(9-60VDC)、我找不到合适的 TVS 二极管类型。

是否有任何方法可提高 LM5050-1的最大输入电压? 或者、我的应用程序是否有任何解决方案(请参阅随附的文件)?

如果仅使用三个 TVS 二极管(如 PDF 文件中所示)即可通过0.5KV 浪涌测试? 我是否必须结合使用 LM5069和 LM5050-1才能通过 0.5KV 浪涌测试?

LM5050-1是否支持使用 并联 MOSFET?

请检查随附的文件 以了解特定应用程序。

此致、

Rick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、出现编写错误。 PDF 文件应添加到最后一行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    对于0.5kV 浪涌抑制,对于基于24V 电源的系统设计,SMCJ36CA 等 TVS 通常应正常工作。 请参阅 TI 参考设计 www.ti.com/.../tidu415.pdf。
    此设计对背靠背设计的 LM5050+LM5069具有浪涌测试结果。
    是的、LM5050-1可以支持驱动 L差 MOSFET
    此致、
    Dilip