请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 主题中讨论的其他器件: LM5069
大家好、
根据LM5050-1的 dae2e.ti.com/.../Redundancy-module-.pdfasheet、IN 引脚和 OUT 引脚的 Vabs 为100V。 但是、要通过0.5KV( 8/20us )浪涌测试并具有宽输入范围(9-60VDC)、我找不到合适的 TVS 二极管类型。
是否有任何方法可提高 LM5050-1的最大输入电压? 或者、我的应用程序是否有任何解决方案(请参阅随附的文件)?
如果仅使用三个 TVS 二极管(如 PDF 文件中所示)即可通过0.5KV 浪涌测试? 我是否必须结合使用 LM5069和 LM5050-1才能通过 0.5KV 浪涌测试?
LM5050-1是否支持使用 并联 MOSFET?
请检查随附的文件 以了解特定应用程序。
此致、
Rick