请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65261-1 你(们)好。
我的客户询问了多个并联的输入/输出电容器。
请告诉我们、如果您使用多个低电容电容器而不是一个高电容电容器、可能会遇到什么问题。
客户在大尺寸电容器(MLCC)的供应方面遇到问题。
例如、电压输出使用了两个3216大小的100uF 电容器。
客户正在尝试使用1608尺寸10uF x 20ea 将此输出电容设置为。
1.使用上述几个小尺寸电容器是否有问题?
在大多数情况下、TI 的 EVM 具有大尺寸和大值电容器。
2. 您是否已获得使用多个并联小尺寸和小值电容器测试的信息?
谢谢你。