This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:输入/输出电容器并联时。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698441/tps65261-1-when-input-output-capacitors-are-connected-in-parallel

器件型号:TPS65261-1

你(们)好。

我的客户询问了多个并联的输入/输出电容器。

请告诉我们、如果您使用多个低电容电容器而不是一个高电容电容器、可能会遇到什么问题。

客户在大尺寸电容器(MLCC)的供应方面遇到问题。

例如、电压输出使用了两个3216大小的100uF 电容器。

客户正在尝试使用1608尺寸10uF x 20ea 将此输出电容设置为。

1.使用上述几个小尺寸电容器是否有问题?

在大多数情况下、TI 的 EVM 具有大尺寸和大值电容器。

2. 您是否已获得使用多个并联小尺寸和小值电容器测试的信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles

    是的、我以前测试过。
    请将小尺寸电容器的总等效电容保持为大尺寸电容、没问题、没问题。
    有时、我们更喜欢使用多个小尺寸电容器、这样我们将获得小 ESR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    上述问题已得到解决。

    但是、您还应该询问有关客户电路的其他问题。

    我可以通过电子邮件向您询问吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    当然、我的电子邮件是 zhao-ma@ti.com