This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:此器件及其姊妹产品@ 3A 不可用-正在寻找引脚兼容的替代产品

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS562201, TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699242/tps562200-this-part-and-its-sibling-3a-are-unavailable---looking-for-a-pin-compatible-replacement

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他器件:TPS563201TPS562201

 此2A (和3A)稳压器在 DigiKey、Mouser 和 Newark 上不可用。  我还没有在其他地方尝试过。  我不想去中国去做这个,因为我们都知道这给我们带来了什么。  垃圾

我正在寻找引脚兼容替换(6引脚 SOT-23)器件的建议、该器件现已发售、数量很少(<50件)。  我更愿意继续使用 TI 器件。   此时我不想更改布局、但如果我必须...

3.3VDC 时的输出负载介于1和1.5A 之间。  输入范围为10.5-17VDC (标称值为+12VDC)

电感器为 :3.3µH μ H 屏蔽绕线电感器2.15A 35m Ω 最大 封装1919 (4848公制) Wurth 744043003

谢谢

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 库存中找到409件。  当然、它们比 DigiKey 便宜。  

    但是、我仍想研究此器件的引脚兼容替代产品。

    谢谢

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、
    TPS562201和 TPS563201均与 TPS562200引脚兼容。

    此致、
    Edwin。