请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 主题中讨论的其他器件:TPS563201、 TPS562201、
此2A (和3A)稳压器在 DigiKey、Mouser 和 Newark 上不可用。 我还没有在其他地方尝试过。 我不想去中国去做这个,因为我们都知道这给我们带来了什么。 垃圾
我正在寻找引脚兼容替换(6引脚 SOT-23)器件的建议、该器件现已发售、数量很少(<50件)。 我更愿意继续使用 TI 器件。 此时我不想更改布局、但如果我必须...
3.3VDC 时的输出负载介于1和1.5A 之间。 输入范围为10.5-17VDC (标称值为+12VDC)
电感器为 :3.3µH μ H 屏蔽绕线电感器2.15A 35m Ω 最大 封装1919 (4848公制) Wurth 744043003
谢谢
Ron