This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:施加负载时的压降

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699010/tps54821-voltage-dip-when-load-is-applied

器件型号:TPS54821

尊敬的先生:

 

我们使用 TPS54821RHLR 从5V 输入生成1.03V 电压、该电路根据 webench 设计、随附了仿真报告、说明8安培要求、

实际电路板场景

在我们的设计中、我们将面临电压骤降、这会生成 PGOOD (连接以启用下一个稳压器)并关闭下一个电源周期稳压器。

电压降至916mV (实际电压1.03V)、该电压提供给 Arria10 SoC、预计电流不到5安培、

 

独立负载测试场景

为了测试压降、我们隔离了 SoC 并在负载电容处提供了电阻负载(0.2E)。 我们观察到952mV 电压下降。 我们需要在施加负载时使电压骤降无效、请提供需要注意的事项、以最大程度地减小/完全消除电压骤降。

请注意、稳压器上的总负载电容为100uF x 2、SoC 附近额外增加了100uF。

在我们的 PCB 中、我们将无法添加额外的大容量电容器。 以减少动态负载期间的电压骤降、而动态负载是其他可能变化的组件。

 

请告诉我们是否有任何网络仿真来分析相同的动态负载测试。

 

原理图:

电压骤降的 CRO 快照:

WEBENCH 原理图及报告:

此致、

Shashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    施加负载时、输出电压确实会下降。 很难 完全消除电压下降。 我们通常认为5%的骤降是可以接受的。

    下次通电时启用阈值有什么价值? 您能否更改启用下一个电源的分压器电阻 以获得足够的裕度来适应 DIP 电压?

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edwin:



    在实际电路板场景中、压降低于5%、这会生成 PGOOD 信号以关闭下一个稳压器(TPS54821RHLR)。

    SoC 具有仅为+-30mV 的严格容差要求。 因此、我们需要将 dip 保持在很低的水平。

    我们需要一个解决方案来尽可能地减小压降、请建议使用该解决方案。


    此致、
    Shashi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    我理解您的意思。

    请 将 R177更改为10千欧或15千欧以增加带宽。 负载瞬态性能将更好。

    您能否测试波特图? 最好了解相补角和交叉频率。

    此致、

    Edwin。