This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:4节电池的应用

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698620/bq76pl455a-application-with-4-cells

器件型号:BQ76PL455A

大家好、团队、

是否也可以将平衡器与仅4节电池配合使用? 根据数据表、平衡器适用于6至16节电池。 但我们可以获得12V 的 VTOP (如数据表中的最小电压所述)。 因此、每个电池单元的电 压将超过3V x 4节>12V。

这种配置是否可行?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    我认为你提出了一个好问题-我需要调查一下是否有一些故障。 我会研究这个问题、尽快回复您。