我们使用标准 bq51050B 电路来管理产品中的320mAh 锂聚合物电池。 在我们的锂聚合物完全充电后、我们观察到 CHG 引脚在响应充电发送器的 ping 时脉冲低电平、低电平持续90us、周期为500ms。 数据表似乎无法预测这种行为。 您能否提供有关 CHG 如何定义的任何其他信息? 具体而言、我们正在考虑使用此器件来检测我们是否已连接到有源发送器、以及我们的电池是否已充满电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用标准 bq51050B 电路来管理产品中的320mAh 锂聚合物电池。 在我们的锂聚合物完全充电后、我们观察到 CHG 引脚在响应充电发送器的 ping 时脉冲低电平、低电平持续90us、周期为500ms。 数据表似乎无法预测这种行为。 您能否提供有关 CHG 如何定义的任何其他信息? 具体而言、我们正在考虑使用此器件来检测我们是否已连接到有源发送器、以及我们的电池是否已充满电。
您好 Bill、
很抱歉耽误你的回答。
我是为 Robert 做测试的人、因此我将从现在开始做出响应。 这是我们在 RECT 引脚上看到的电池充满电时的情况。
我还浏览了数据表、并根据我对图20和图21流程图的理解、导致 RX 立即终止通信的唯一条件是 EN2/AD/TS/CTRL EPT 条件。 如果发现完全充电不是这些条件中的任何一个(我们将 TS/CTRL 连接到 NTC)、则下一个发送完全充电 EPT 的可能位置将是图21中的第一个决定、即在图20流程图的末尾启用输出后。 请参阅下面突出显示的部分。
在此情况下、我尝试将 TS/CTRL 连接到3V 以及 GND、这确实停止了无线充电、但 CHG 线路仍然执行同样的操作。