This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:* CHG 的行为

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695569/bq51050b-behavior-of-chg

器件型号:BQ51050B

我们使用标准 bq51050B 电路来管理产品中的320mAh 锂聚合物电池。 在我们的锂聚合物完全充电后、我们观察到 CHG 引脚在响应充电发送器的 ping 时脉冲低电平、低电平持续90us、周期为500ms。 数据表似乎无法预测这种行为。 您能否提供有关 CHG 如何定义的任何其他信息?  具体而言、我们正在考虑使用此器件来检测我们是否已连接到有源发送器、以及我们的电池是否已充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    完全充电后、电池 BQ51050B 将向 TX 发送充电完成以停止电源传输、TX 将关闭。 TX 通常每500ms 加电一次 BQ51050B 将在结束电源充电完成(EPT01)时进行响应、然后 TX 应关闭。
    我今天早上在实验室中检查了这一点、/CHG 引脚将保持高阻抗状态、然后保持整个时间、无低电平以指示充电。

    RX 发送充电完成后、它进入低功耗状态、并且只有在 TX 加电时才会响应。 /CHG 引脚将处于高阻态。

    您能否发送所看到内容的范围捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的测试工程师提供的几条示波器迹线。  他指出、低电平信号并不是真正被拖低、它看起来更像是浮动信号。

    以及低电平部分的特写:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /CHG 引脚是漏极开路器件、将使用上拉电阻器、检查上拉电阻器上的电压。
    还要检查 RECT 引脚处的电压、这是将为器件内部电路供电的电压。 但 bq51050B 在大约40mS 的时间内无法通电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    很抱歉耽误你的回答。

    我是为 Robert 做测试的人、因此我将从现在开始做出响应。 这是我们在 RECT 引脚上看到的电池充满电时的情况。

    我还浏览了数据表、并根据我对图20和图21流程图的理解、导致 RX 立即终止通信的唯一条件是 EN2/AD/TS/CTRL EPT 条件。 如果发现完全充电不是这些条件中的任何一个(我们将 TS/CTRL 连接到 NTC)、则下一个发送完全充电 EPT 的可能位置将是图21中的第一个决定、即在图20流程图的末尾启用输出后。 请参阅下面突出显示的部分。

    在此情况下、我尝试将 TS/CTRL 连接到3V 以及 GND、这确实停止了无线充电、但 CHG 线路仍然执行同样的操作。