请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27320 大家好、
TRM 显示了以下内容。
----------------------
(第14页)
应将数据闪存参数记忆的完整充电容量初始化为设计容量 mAh。
EDV2上的 DOD 应该被初始化为(1–Battery_Low %)×16384、其中 Battery_Low %= Battery Low %÷100。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluube6a/sluube6a.pdf
----------------------
我了解到应将已学习的全部充电容量初始化为设计容量、但关于"EDV2"、我无法获取应初始化 bq27320的哪个参数。
表3-3中是否"固定 EDV 2"?
此致、
雅丽塔/日本地区