您好!
我正在测试 UCC28070 EVM、并希望通过外部脉冲进行同步。 我该怎么做? 是否有任何同步脉冲要求(振幅、占空比等)? 当我在不同占空比(高达80%)下使用440kHz 至550kHz 时、仍然无法同步 EVM。 请帮助。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Derek、
当您使用外部同步时、Dmax 的值存在限制
数据表的等式10中显示了这一点。
您应该根据这个等式减少 RDMX 电阻器的值
此致
John