This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:如何与正确的 PWM 脉冲同步

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696779/ucc28070-how-to-sync-with-correct-pwm-pulse

器件型号:UCC28070

您好!

我正在测试 UCC28070 EVM、并希望通过外部脉冲进行同步。 我该怎么做? 是否有任何同步脉冲要求(振幅、占空比等)? 当我在不同占空比(高达80%)下使用440kHz 至550kHz 时、仍然无法同步 EVM。 请帮助。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    在数据表的第6页、您可以找到同步脉冲的详细信息、上升阈值最大为1.5V、最小下降阈值为0.4V、脉冲宽度大于200ns、但请阅读页面上的脚注2。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我使用的是通道2中显示的低于500Hz 5V D=30%的脉冲。 但 CH1处的 FSW 没有变化。 如果有什么问题、您能提出建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该是500kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    UCC28070仅设计用于切换高达300kHz、因此不会与500kHz 同步信号同步。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我应该提到、为了与一个外部时钟信号同步、SYNC 信号应该高于 UCC28070的自由运行时钟频率、但是只有10%至15%。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如数据表中所述、fpwm = fsync/2、因此我将500kHz 设置为所需频率的原因是250kHz。 我对您所说的比时钟频率高10%到15%感到困惑。 您能更详细地解释一下这与您的区别吗? 此外、对于注入的同步信号的任何振幅要求。 谢谢。

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我调节至 100kHz (最初默认 为200kHz)的较低开关频率、可通过外部脉冲进行同步。 但是、当我将外部频率增加到430kHz 时、EVM 无法 通过该频率进一步同步。 您能不能建议为什么会发生这种情况? 开关频率是否存在影响同步功能的任何限制? 谢谢。

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    当您使用外部同步时、Dmax 的值存在限制
    数据表的等式10中显示了这一点。

     e2e.ti.com/.../8422.Doc1.docx

    您应该根据这个等式减少 RDMX 电阻器的值

    此致

    John