This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:输出电流为60mA,是灌电流还是拉电流?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698637/tps60400-the-output-current-is-60ma-it-is-sink-or-source

器件型号:TPS60400

您好、Buddy

     我想将 TPS60400用作电压逆变器,因此输出为负电压,在数据表中,输出电流为60mA,   

您能否告诉我它是  灌电流或拉电流、换句话说、 当输出用作灌电流时、我能否通过电阻器将输出拉至接地?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    TPS60400会产生负电压、因此输出电流将被该电压灌入。

    是的、您可以将输出电压上拉至 GND。 根据绝对最大值表、OUT 的正电压不应超过二极管压降(0.3V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复、祝您愉快!