This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:指示是否存在电源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698521/bq25101-indicate-presence-of-power

器件型号:BQ25101

您好!

我们需要检测电池充电器前面是否存在电源输入(5V)。

bq25101有没有方法可以做到这一点?

 电池路径中还有一个 BQ27421 (电池电量监测)。 此芯片能否为我们提供这些可靠信息?

非常感谢您的建议。

PFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    bq25101上的几个可能选项:
    1) ISET 引脚--这是一个与器件输出(输入)电流成比例的电流源。 电压将与电流和 R-ISET 成正比。
    2) TS 引脚--这是将在 NTC 上产生电压的电流源。 当输入电压大于 UVLO、即3.5V 时、电流出现。

    ISET 引脚电压将更高、但仅在充电期间存在。
    当施加 Vin 且与充电无关时、TS 引脚电压出现、但振幅较低、具体取决于温度。 低电平为268mV、高电平为1.255V