请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25101 您好!
我们需要检测电池充电器前面是否存在电源输入(5V)。
bq25101有没有方法可以做到这一点?
电池路径中还有一个 BQ27421 (电池电量监测)。 此芯片能否为我们提供这些可靠信息?
非常感谢您的建议。
PFE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
bq25101上的几个可能选项:
1) ISET 引脚--这是一个与器件输出(输入)电流成比例的电流源。 电压将与电流和 R-ISET 成正比。
2) TS 引脚--这是将在 NTC 上产生电压的电流源。 当输入电压大于 UVLO、即3.5V 时、电流出现。
ISET 引脚电压将更高、但仅在充电期间存在。
当施加 Vin 且与充电无关时、TS 引脚电压出现、但振幅较低、具体取决于温度。 低电平为268mV、高电平为1.255V