This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:低温放电、SOH 值 CAN#39;t RECOME。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698027/bq27542-g1-low-temperature-discharge-soh-value-can-t-recover

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: GPCRB

您好!

  我在 电池组中使用 BQ27542-G1、 在低温测试中存在一些异常问题:-20'C、300mA、放电:

1.当放电至切断电压时,SOH 值会降低,可以恢复到100%。

但是、如果您在低温放电的中间停车、SOH 值将会降低、并且无法返回。 即使让它在室温下站了一会、它也无法恢复。  

3.100% 的电池 SOC、 SOH 100%变为98%。

让它在室温下保持一段时间、SOH 仍为98%。 无法恢复到100%。

放电至0%,然后确认 SOH 98%变为100%,这是可恢复的。

4. 在低温-20'C、300mA 放电条件 下使用50%的电池 SOC 时、不会出现 SOH 变化现象。

现在、SOH 故障率为100%、我不知道问题本身是正常现象还是异常现象。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、
    每当出现 Qmax 或电阻网格点更新时、SOH 都会更新。 因此、仅让监测计在室温下站起来并不足以实现 SOH 更新、除非在室温下发生 Qmax 更新。
    我建议仅依靠电池处于室温时报告的 SOH、而不是那些极端温度。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

      由于这是终端客户的要求、因此有3项 SOH 测试。

    1、低温-20℃μ A、300mA 放电、将 SOC (电池容量)从100%放电更改为0%、然后将其放置一段时间、在室温下、 SOH 将恢复。  曲线如下所示:

    最终客户可以接受结果。

      ℃:低温-20 μ A、300mA 放电、将 SOC (电池 容量)从100%放电更改为60%、换句话说 、在中间停止放电。 然后在室温下放置一段时间 、但 SOH 不会恢复。  曲线如下所示:

    终端客户不接受结果。

     ℃将其存储在-20 μ A 的低温下、90% 的 SOC (电池容量) 在一小时内下降到24%。  

      80%的 SOC (电池容量)在58分钟内下降至0。

     70%的 SOC (电池容量) 在20分钟内下降至0。

    终端客户不接受结果。

    那么,如何解决这些问题呢?  电池材料?  单元格模型编号?  BQ27542-G1的配置参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、
    对于您来说、低温下的 SOC 问题可以通过按照我们在线工具 gpcrb 中的说明来解决、从而优化监测计以实现低温性能。

    谢谢
    Onyx