主题中讨论的其他器件: GPCRB
您好!
我在 电池组中使用 BQ27542-G1、 在低温测试中存在一些异常问题:-20'C、300mA、放电:
1.当放电至切断电压时,SOH 值会降低,可以恢复到100%。
但是、如果您在低温放电的中间停车、SOH 值将会降低、并且无法返回。 即使让它在室温下站了一会、它也无法恢复。
3.100% 的电池 SOC、 SOH 100%变为98%。
让它在室温下保持一段时间、SOH 仍为98%。 无法恢复到100%。
放电至0%,然后确认 SOH 98%变为100%,这是可恢复的。
4. 在低温-20'C、300mA 放电条件 下使用50%的电池 SOC 时、不会出现 SOH 变化现象。
现在、SOH 故障率为100%、我不知道问题本身是正常现象还是异常现象。 如何解决?