您好!
w.r.t。我之前的帖子: e2e.ti.com/.../574227
我们在其中一个电路板中使用该稳压器。
我们为 VIN 和 VBIAS 引脚提供了5V 电源、输出为3.3V @ 1.5A
在某一时刻、我们观察到输入端的电压约为4.5V。
1) 1)此电压下降(至4.5V)是否会影响 IC 功能?
2) 2)在数据表中、我看到建议 Vbias 引脚连接4.7uF 电容。 在本例中、我们在该点安装了1uF 电容器。 这是否会影响 IC 功能?
我们面临输出电压(3.3V)不一致的问题。
请帮帮我。
谢谢、此致、
南日达 M