This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:具有低 Vdo 的 TPS74801DRCR 等效器件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696677/tps74801-tps74801drcr-equivalent-part-with-low-vdo

器件型号:TPS74801

您好!

w.r.t。我之前的帖子: e2e.ti.com/.../574227

我们在其中一个电路板中使用该稳压器。

我们为 VIN 和 VBIAS 引脚提供了5V 电源、输出为3.3V @ 1.5A

在某一时刻、我们观察到输入端的电压约为4.5V。

1) 1)此电压下降(至4.5V)是否会影响 IC 功能?

2) 2)在数据表中、我看到建议 Vbias 引脚连接4.7uF 电容。 在本例中、我们在该点安装了1uF 电容器。 这是否会影响 IC 功能?

我们面临输出电压(3.3V)不一致的问题。

请帮帮我。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    您是否为 Vin 和 Vbias 使用相同的电源?

    如果 Vbias 降至4.5V 以下、则可能是由于 Vbias 压降、您可能会在某些器件上进入压降状态。 正如您在上一个线程中观察到的、Vbias 压降最大值为1.6V

    如果 Vin 和 Vbias 在 LDO 本地连接在一起、则需要在 LDO 本地连接一个4.7uF 的电容器、以实现数据表中所示的性能。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、我已将电路板上的 VIN 和 Vbias 引脚短接。

    我是否可以采取任何措施来获得稳定的输出?

    请告诉我。

    下面是稳压器设计的原理图。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    为了满足数据表中指定的最低要求、C354和 C356的总和至少应为4.7uF。 此外、C338 (Cout)需要至少为2.2uF。 将 C356增加到4.7uF、将 C338增加到2.2uF 将满足稳定应用的最低要求;但是、如果预计出现较大瞬态、您的应用可能需要更大的电容。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢以上输入。 我们将尝试这些建议。

    还有一个疑问、如果我们将 BIAS 引脚保持悬空(保持所有其他连接相同)、这将解决我们面临的问题吗?

    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    不应将偏置悬空。 为了使 TPS748正常工作、BIAS 必须连接到等于或高于 Vout + Vdo (BIAS)的电压。 我们强烈建议将 Vbias 连接到 Vout + 1.6V 或更高的电压、以确保调节。 如果偏置被悬空、那么您的应用将处于压降状态、并且诸如 PG 的其它功能将不会按照设计运行、因为它们由偏置轨供电。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在我们的情况下、很难为 BIAS 引脚= Vout+1.6 (即3.3V+1.6V=4.9V)提供输入、因为我们只有 Vbias = 4.5V。

    因此、如果我悬空 BIAS 引脚、器件将进入压降模式、根据数据表、在该模式下的典型压降电压为1.31。 但即使在这种情况下、我的器件也可能会出现问题、因为所需的 Vin = Vout+Vdrop (即3.3V+1.31V=4.61V)。

    是否有任何其他选项可解决此问题?

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    如果您无法提供足够的偏置电压来保持压降、很遗憾 TPS748不是适合您的应用的 LDO。 遗憾的是、我们没有引脚对引脚 LDO 可作为不具有类似 Vbias 要求的替代产品。 因此、我看到的唯一选项是找到一种方法来增加应用中的 Vbias 或选择需要电路板旋转的不同 LDO。

    非常尊重、
    Ryan