This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:适配器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695964/lm5150-q1-adapter

器件型号:LM5150-Q1

大家好、我在互联网上搜索了一个适合 LM5150-Q1的适配器、但很遗憾我没有找到任何合适的适配器。 您是否还销售 适用于 您的 IC 的适配器(WQFN16)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您指的是什么适配器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个 WQFN 16适配器。 在互联网中、我仅找到 QFN 适配器(见图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehdi、

    我们销售的适配器与上面所示的适配器不同。 为什么需要适配器?
    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、
    因为我想构建多个测试电路、所以适配器很有用。
    梅赫迪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    这听起来像是在试验电路板上进行原型设计。 我不建议采用这种方法。 主要原因是开关模式电源的性能可以直接与电路的布局相关联。 要尝试多种设计、我建议使用标准组件实现良好的布局。 例如、大多数电阻器为0603、MOSFET 采用5mm x 6mm 封装。 这将允许测试多个组件组合。

    -Garrett