请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92630-Q1 您好!
在 TPS92630数据表的第19页中、描述如下:
当整个 LED 灯串短路(如图所示 C)时、器件会将 FAULT 拉低以关闭所有通道。 当 FAULT 引脚连接至高电平时、只有故障通道关闭。
但我想知道开漏引脚如何连接到高电平。 即使 FAULT 引脚连接高电平、器件仍会将其拉低、因为它是漏极开路。 该器件具有将故障拉至高电平的电阻器、可关闭所有 LED 通道。 如何配置该引脚以使器件仅对故障通道进行转换?
谢谢你。
Oguri (TIJ 汽车 FAE)