This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:FAULT 引脚是否连接高电平?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698010/tps92630-q1-fault-pin-tied-high

器件型号:TPS92630-Q1

您好!

在 TPS92630数据表的第19页中、描述如下:

当整个 LED 灯串短路(如图所示 C)时、器件会将 FAULT 拉低以关闭所有通道。 当 FAULT 引脚连接至高电平时、只有故障通道关闭。

但我想知道开漏引脚如何连接到高电平。 即使 FAULT 引脚连接高电平、器件仍会将其拉低、因为它是漏极开路。 该器件具有将故障拉至高电平的电阻器、可关闭所有 LED 通道。 如何配置该引脚以使器件仅对故障通道进行转换?

谢谢你。

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    TPS92630的 FAULT 引脚不是开漏结构。 它具有内部强下拉电流和弱上拉电流。 如果 使用小型上拉电阻器连接到高电平、则即使使用下拉电流、FAULT 引脚仍将为高电平。 在这种情况下、只会关闭有故障的通道。

    此致、

    谢利·何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    谢谢。
    您是否会建议上拉电阻器的推荐寄存器值?

    请更正数据表第15页中的错误描述、因为"两个故障引脚都是开漏晶体管
    较弱的内部上拉电阻。"。

    此致、
    奥古里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri-San、

    为了实现"一个故障-另一个故障-开"、可以将 FAULT 引脚直接连接到高电压。 或者、在选择上拉电阻时、确保当发生故障时、使用内部下拉电流、FAULT 引脚电压仍然高于输入高阈值(2V)。

    正确的是、数据表中对故障引脚的描述不是很正确。 感谢您的讲解。 我们将在下一个数据表修订版中对此进行修改。

    此致、
    谢利·何