请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM26420-Q1 尊敬的先生。
我的客户正在考虑采用 FSW=2.2MHz 的 LM26420-Q1。
它们需要像 FPWM 这样来避免无线电噪声问题。
因此、我想确认 LM26420-Q1具有与 PWM 的自动模式更改
在轻负载下连接到 PFM。
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生。
我的客户正在考虑采用 FSW=2.2MHz 的 LM26420-Q1。
它们需要像 FPWM 这样来避免无线电噪声问题。
因此、我想确认 LM26420-Q1具有与 PWM 的自动模式更改
在轻负载下连接到 PFM。
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai