This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:轻负载下的工作模式

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698515/lm26420-q1-operation-mode-under-light-load

器件型号:LM26420-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在考虑采用 FSW=2.2MHz 的 LM26420-Q1。

它们需要像 FPWM 这样来避免无线电噪声问题。

因此、我想确认 LM26420-Q1具有与 PWM 的自动模式更改

在轻负载下连接到 PFM。

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    LM26420-Q1使用 FPWM。 没有轻负载跳跃模式。