This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器的 SPI 接口

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TLC5955, TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698401/spi-interface-of-led-driver

主题中讨论的其他器件:TLC59581TLC5955TLC5957

我们正在寻找 满足以下条件的 LED 驱动器。

 -  每通道独立调光

 接口 为 SPI

  -“越多”,越好。

 - Vcc=~5.5V

 - VLED =~5.0V 或~12V

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议使用48CH LED 驱动器 TLC5955、TLC5957、TLC59581。 您可以在 TI.com 中进行搜索。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利