Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TLC5955, TLC5957
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLC59581、 TLC5955、 TLC5957我们正在寻找 满足以下条件的 LED 驱动器。
- 每通道独立调光
接口 为 SPI
-“越多”,越好。
- Vcc=~5.5V
- VLED =~5.0V 或~12V
此致、
西泽高郎