This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:EN 引脚电压范围

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698460/tps61021a-en-pin-voltage-range

器件型号:TPS61021A

您好!

只想双校验使能引脚电压仅低于电压限制?

如果 Vin = 0.9V、但 EN 引脚电压= 3.3V 高于 Vin 电压有任何风险?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正常情况下、EN 电压可能高于 Vin。