This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:EVM 运行问题(升压)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698004/lm5170evm-bidir-evm-operation-question-boost

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

我想在升压模式下运行 EVM。

配置如下所示。

跳线配置如下。

[ 3针接头]-   :打开

J1:-

J5:(2、3)

J7:-

J13:-

J21:(2、3)

J28:(2、3)

J29:(1、2)

J30 :-

J31: -

[ 2针接头] C:关闭,O :打开

 C:J2、J3、J6、J8

 O:J4、J14、J15、J16、J19、 J20、J22、J23、J24、J25、 J26、J27、J32、J33、J34、 J35、J36

[MCU 引脚]  

EN:3[V]

0.5~1:[V]

10V:10 [V]

我的配置是否错误?

我无法判断出什么是错误的。

当向 MCU 引脚施加电压时、没有单独的跳线。

有两个问题。

1.当 EVM 升压模式处于活动状态时、跳线和 MCU 配置是否适当?

2.当向 MCU 引脚施加电压时、是否可以如图所示施加电压?

我移动了另一个 EVM 上的跳线、将其连接到 MCU 并施加电压。

我可以施加这样的电压吗?

我会等待的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要向10V 电源线添加10k 或1k? 建议通过关闭 J4进行评估来使用板载偏置电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么使用10k Ω 和1k Ω:将11V 电压分压至10V 和1V。
    (仅两个可变直流电源)

    如果 J4被关闭并重试、它将不会正常工作。
    其余跳线是否适合升压模式运行?
    应用于升压模式运行的电压是否合适? (10V 引脚:10V、EN 引脚:3V、DIR 引脚:0.8V)

    请回答我的问题。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIR 引脚<--直接在这里施加电压是正确的吗?
    小于1V 的直接应用将导致短路。
    (同样适用于1V 或更高电压)