请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 我想在升压模式下运行 EVM。
配置如下所示。
跳线配置如下。
[ 3针接头]- :打开
J1:-
J5:(2、3)
J7:-
J13:-
J21:(2、3)
J28:(2、3)
J29:(1、2)
J30 :-
J31: -
[ 2针接头] C:关闭,O :打开
C:J2、J3、J6、J8
O:J4、J14、J15、J16、J19、 J20、J22、J23、J24、J25、 J26、J27、J32、J33、J34、 J35、J36
[MCU 引脚]
EN:3[V]
0.5~1:[V]
10V:10 [V]
我的配置是否错误?
我无法判断出什么是错误的。
当向 MCU 引脚施加电压时、没有单独的跳线。
有两个问题。
1.当 EVM 升压模式处于活动状态时、跳线和 MCU 配置是否适当?
2.当向 MCU 引脚施加电压时、是否可以如图所示施加电压?
我移动了另一个 EVM 上的跳线、将其连接到 MCU 并施加电压。
我可以施加这样的电压吗?
我会等待的。
谢谢你。