This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:将 EN 置为低电平后、Vout 会保持一定的导通状态

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62135, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696011/tps62130-after-deasserting-en-vout-stays-somewhat-on

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS62135TPS63710

TPS62130用于从12V 电源供电的3V3电源轨。 按钮控制器驱动 TPS62130的 EN 引脚(内部集电极开路、可在禁用模式下将网络向下驱动至 GND、100k 电阻器可将网络拉至12V。 其他一些稳压器由 PG 输出控制。

启动时一切正常。 施加12V 电压、所有稳压器都保持稳定。 按下按钮时、EN 网络被置为大约10.5V。 所有稳压器都打开并生成正确的电压。

再次按下按钮时、PB 控制器将 EN 正确降级至大约40mV。 但 PG 和 Vout 在2.1V 左右进行了 RIP:

为什么 TPS62130不能正常关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您还能查看示波器上的 SW 节点吗? 它可能具有相同的信号。 这表明 TPS62130确实处于关闭状态(SW 不会从 Vin 变为 GND)、其他情况下会对其输出施加电压。 这在多轨系统中非常常见。 请参阅此应用手册、其中涉及以下主题: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    在任何情况下、我都建议使用比 TPS62130更新的 TPS62135/6。 这些器件还包括输出放电。

    最后、看起来您的系统中具有负电压。 您是否已经发现 TPS63710是一种直接从12V 输入电压中生成它的极低噪声方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否能够查看 SW 信号并就此得出结论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉没有及时回复;)

    SW 信号与您想象的完全相同。 同时、我发现了问题:一个将其 EN 输入连接到 PG 的稳压器有一个内部上拉电阻。 该上拉电阻会将电压引入 PG、从而将其上拉至 VOUT。 我发现了这一点、因为 PG 具有稍高的直流偏移。

    在六个原型上、我用 n-mos 修复了这一问题、当 PBC 输出 EN 为低电平时、该原型会将 PG 线拉至 GND。

    感谢您的提示。 他们帮了很多忙!

    您好 Daniel