请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 主题中讨论的其他器件: TPS62135、 TPS63710
TPS62130用于从12V 电源供电的3V3电源轨。 按钮控制器驱动 TPS62130的 EN 引脚(内部集电极开路、可在禁用模式下将网络向下驱动至 GND、100k 电阻器可将网络拉至12V。 其他一些稳压器由 PG 输出控制。
启动时一切正常。 施加12V 电压、所有稳压器都保持稳定。 按下按钮时、EN 网络被置为大约10.5V。 所有稳压器都打开并生成正确的电压。
再次按下按钮时、PB 控制器将 EN 正确降级至大约40mV。 但 PG 和 Vout 在2.1V 左右进行了 RIP:
为什么 TPS62130不能正常关断?