请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20 大家好、团队成员。
修订版 B 中 TPS543C20的 VIN 范围发生更改的原因是什么?
我的客户使用12~15 μ V 输入电压1Vout 29A 进行设计
是否有可能损坏?
如果 VIN 范围小于30A、我可以扩展它吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.