This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:修订版本 B 中的 VIN 范围

Guru**** 2582065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697436/tps543c20-vin-range-in-revision-b

器件型号:TPS543C20

大家好、团队成员。

修订版 B 中 TPS543C20的 VIN 范围发生更改的原因是什么?

我的客户使用12~15 μ V 输入电压1Vout 29A 进行设计

 是否有可能损坏?

 如果 VIN 范围小于30A、我可以扩展它吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣
    我明天可以查看修订历史记录
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    版本 B 执行以下操作:

    将 Vin 绝对最大值从20V 降至16V、将 Vin 最大工作电压从16V 降至14V
    在绝对最大值和工作最大值表中添加了 VIN-SW 规格、以指定 MOSFET VDS。
    添加了强制布局要求、以帮助降低 MOSFET 应力

    这是为了降低 IC 的过压应力风险。 您可以直接与我们联系以了解更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John。

    请告诉我联系信息。

    小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请直接与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 j (dash) tucker (at) ti (dot) com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、John。
    谢谢、
    我将直接与您联系。