This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:有关用于控制背光的 CNTR 引脚的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698333/tps61170-question-about-the-cntr-pin-for-controlling-the-backlight

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: TPS61085

您好!  

我的客户有以下问题:

我们将 TPS61170用于显示器件的 LED 背光。

输入电压为3V、使用外部电阻器将输出电压设置为18、5V。

现在、这个问题涉及似乎具有的 CNTRL 引脚

在我们的案例中、有几个用于控制背光亮度的选项;

即单线制接口或 PWM。

 

在车尾箱中、背光更亮、但随后变为更低

亮度。 我们认为在引导中还没有任何控制

将任何值设置到 CNTRL 引脚的信号

因此、背光亮度可能会更高、原因可能是

TPS61170内部电路。 启动后、引脚设置为

逻辑1、亮度设置为较低的值。

 

此时、我们不想使用 CNTRL 引脚

逻辑0或1之外的任何内容。 我们可以考虑 PWM

但我们无法使用单线轻松协议

由于时间安排原因、现在或短期内。

 

因此、为了获得更高的亮度、我们可以做的就是仅调节

使用外部电阻器时输出电压更高、或者什么?

此致

Jorgen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可以更改 CTRL 信号的占空比。 请参阅随附的原理图。 它使用 TPS61085来重新调光功能。 但概念是相同的。