This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:当我尝试使用命令0x44读取或写入数据闪存时遇到问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695797/bq78350-meet-issue-when-i-try-to-use-command-0x44-to-read-or-write-data-flash

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、

写入:

阅读:

我想使用 SMBus 对芯片进行离线编程。 作为文档,我认为我需要使用命令 ManufacturerBlockAccess() 0x44来访问数据闪存。

但读取和写入都不正确。 请查看波形图。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想原因是芯片的模式不正确。 我读取器件的打印状态、结果为0x06 0x6D 0x00 0x01。
    因此、我认为器件处于非密封模式。
    我还尝试读取安全密钥、结果为0x04 0x14 0x36 0x72 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF。
    因此、我认为完全访问密钥是0xFF 0xFF 0xFF 0xFF。 但我如何输入密钥?
    我在参考手册中找不到详细信息。
    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    是的、密封时禁止访问大多数数据闪存。
    有关块访问信息、请参阅技术参考手册上表17-2的第17.2节;有关密钥的第17.2.31节。
    有关发送钥匙解锁的信息、请参阅第11.5节。
    bqStudio 将使用默认密钥、您可以根据需要检查事务。 如果您已加载特定于包装的密钥、请确保在解锁过程中使用这些密钥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    我下载并安装固件"BQ78350-R2-DEVICE-FW"。 然后、我会得到一个文件'bq78350_R1_v1_03_build_22.srec'。

    在该文件中、地址0x4000 - 0x4612是芯片的数据闪存。

    但我注意到地址0x100000 - 0x1158AB 也有数据。 您能否帮助 解释它是什么以及我如何处理这些数据?

    我是说我可以使用哪个命令对这些数据进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    srec 文件是器件的完整闪存内容、它包括数据闪存部分、其中包含 TRM 中用于单独编程的详细信息、以及没有更多详细信息的指令和化学数据。 让 bqStudio 在需要时对文件进行编程。 如果从已配置的器件中提取文件以用于生产、请使用行业标准.srec 编程工具将新器件加载到.srec 中。 然后自定义单个电池组的唯一参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 DATAIO 的算法工程师、是一名行业编程人员。 我们的一位客户希望通过使用我们的机器来支持整个.srec 文件。

    是否可以详细了解 bqstudio 如何处理指令和化学数据?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 员工:

    有更新吗?

    因为我们的客户的承诺日期已接近、所以这种情况非常紧急。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    支持对 SREC 进行编程的技术是 bqStudio。 未提供有关命令的详细信息。 技术参考手册有第17.2.58节。 您可以在 ROM 模式命令和 SREC 之间复制命令序列、或联系您当地的 TI 销售办事处了解非公开访问。