This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2050:与 MSP430的 DQ 总线通信

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2050, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697588/bq2050-dq-bus-communication-with-msp430

器件型号:BQ2050
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

我使用 MSP430控制器与电池电量监测 IC (bq2050)进行通信。 bq2050具有单线 DQ 总线通信、可传输电池的内部参数。  bq2050的速度非常低、为333位/S 如果我使用 GPIO 来实现 DQ 总线协议、它会长时间保持主机控制器(MSP430) 、直到从 bq2050读取所有数据。 是否有任何替代方法与电池电量监测 IC 通信。 请分享任何可用的示例代码。

如果有任何 DQ 转 UART 转换器芯片模块、请建议您通过 UART 直接输入/输出数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dilshhad、
    我似乎找不到这样的产品。

    BTW 您能不能让我来解释一下为什么您将超过20年的器件用于看起来似乎是新设计的用途?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们正在开发新的电池充电器。 电池(带 bq2050电路)已在使用、是一款旧产品。
    您能否建议使用哪种方法从电池读取数据?
    除了使用主机控制器的 GPIO 实现 DQ 总线协议之外、还有其他方法吗?

    谢谢、此致
    Dilshhad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、对于此 DQ、是唯一的通信模式。 如果您需要替代监测计、我建议您查看 bq34z100。