请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2050 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
我使用 MSP430控制器与电池电量监测 IC (bq2050)进行通信。 bq2050具有单线 DQ 总线通信、可传输电池的内部参数。 bq2050的速度非常低、为333位/S 如果我使用 GPIO 来实现 DQ 总线协议、它会长时间保持主机控制器(MSP430) 、直到从 bq2050读取所有数据。 是否有任何替代方法与电池电量监测 IC 通信。 请分享任何可用的示例代码。
如果有任何 DQ 转 UART 转换器芯片模块、请建议您通过 UART 直接输入/输出数据。