This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3243:一个关于 LM3243 VCON 引脚的问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719746/lm3243-a-question-about-the-vcon-pin-of-lm3243

器件型号:LM3243

您好!  

我是 FAE。 我的客户希望使用您的产品线 LM3243。

众所周知,LM3243的输出电压由 VCON 引脚设定,在 典型应用中,这个引脚被连接至 DAC 的输出。

那么、问题是、它们是否可以使用电阻器网络来设置如图所示的输出电压?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erwin、

    您应该能够做到这一点、但是 SuPA 系列器件的一个关键特性是能够通过 VCON 引脚动态控制输出电压。

    此致、
    Aaron