This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:低侧 FET、SMBus 通信和 FET_EN

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697949/bq78350-r1-low-side-fet-smbus-communication-and-fet_en

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

基于 bq78350-R2的新7S 电路使用低侧 FET。

该电路的设计方式是使 SMBus 接地可用、并且通信可保持至少一个 FET 保持导通状态、无论是 CHG、DSG 还是 PCH。

测试过程中出现问题:发出 FET_EN 命令以进入手动模式设置、所有 FET 自动关闭、通信中断...

是否有一种神奇的权变措施使 FET_EN 命令不会关闭所有 FET、而是保持 FET 处于开启状态、从而让我们可以在不中断低侧 FET 设计中的通信的情况下以编程方式自由使用它们?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pietro、
    否、FET_EN 的行为不可调节。 bq78350中用于单独 FET 控制的功能是 HostFETControl、但您可能已经了解到用户在这方面遇到了问题:它具有(缓慢)时序要求、器件中的其他系统可能会覆盖它。
    一些用户希望确保 FET 保持关断、您可能已经看到过将 CHG 和/或 DSG 拉至低电平的帖子、这是可以的、但通常需要使用一些方法来降低产生的电流。 但这实际上不是您的请求。
    为了在任何 FET 条件下提供通信、您可能需要在通信路径中进行隔离。